11.11.2022 08:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
In den Leistungsmerkmalen der WinCC Systeme (Basic/Comfort/Advanced/Professional) lässt sich herausfinden, was die maximale Anzahl an Benutzern und Benutzergruppen für das jeweilige System sind. So kann beispielsweise ein TP1200 Comfort bis zu 50 verschiedene Benutzer lokal verwalten. Gibt es jedoch auch Möglichkeiten, diese 50 möglichen Benutzer zu überschreiten? Antwort: Ja gibt es! SIMATIC Logon kann dazu genutzt werden, die Benutzer zentral auf einem anderen System verwalten zu können. Genutzt werden kann es mit Comfort Panels, der Runtime Advanced, WinCC Professional oder WinCC V7. Es bietet zusätzlich den Vorteil, dass verschiedene WinCC Systeme auf den selben Benutzerhaushalt zugreifen können. Die Benutzer liegen dann nicht mehr zwingend auf dem WinCC System ab sondern werden zur Laufzeit von einem SIMATIC Logon Server abgefragt. Demnach kann die maximal Anzahl der Benutzer des jeweiligen WinCC Systems überschritten werden. Weitere Informationen Es gibt neben SIMATIC Logon weitere LOGON Systeme. Eine kleine Übersicht ist hier zu finden: Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf