02.07.2012 11:01 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, erst mal das BOP kann für MM440 und MM420 verwendet werden (nur das BOP2 ist ausschließlich für den MM430 bestimmt). Zum Fehlerbild: unter F0022 steht eine ganze Litanei von Möglichkeiten, unter anderem Zwischenkreis…..(der häufigste Fehler hier ist ein falsch angeschlossener Bremswiderstand). F0022 wird aber nicht direkt im Zwischenkreis gemessen sonder über Widerstandsschaltungen indirekt ermittelt. Falls nun die interne Elektronik überlastet ist (blockierter Lüfter def. E/A-Baugruppe etc.) kann es auch zu F0022 kommen. Da es sich um das BOP zu handeln scheint, bitte ich darum die Steckerpins des BOP mal genauer anzuschauen (FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23623849 Möglichkeit 3) falls die verbogen sind = Bingo. Ansonsten eine Anfrage beim technischen Support unter 0911 895 7222 bzw.: support.automation@siemens.com eröffnen. |
Folgen Sie uns auf