05.03.2018 07:26 | |
Beigetreten: 05.09.2013 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 170 Bewertung:
|
Servus Roland, japp du brauchst für den Betrieb die Lizenz OPC Server for Panels. Und du brauchst den OPC XML Gateway installiert. Die Kommunikation läuft erstmal so auch, für Testzwecke kann man im Zweifelsfall mit der Nervbox leben die alle paar minute kommt. Je nachdem welches WinCC flexible2008 du verwendest könntest dir zB das SP3 oder Sp5 herunterladen und das installieren, dann must bei der Installation das OPC XML Gateway mitinstallieren. Wenn Du Sp5 installiern willst must du vorher SP3 entfernen, die Lizenzen sind die gleichen. zB von hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/100777999 Danach findest du auch den Wrapper, den du brauchst für das Multipanel. wie man das generell nutzt ist dann evtl hier ganz gut beschrieben: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/25677751 Grüße Aranel |
Zuletzt bearbeitet von: Aranel_Calafalas am: 05.03.2018 07:28:43"Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv?" - Albert Einstein |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.03.2018 13:20 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Aranel, vielen Dank für den nützlichen Beitrag, im Link ist das sehr gut beschreiben. Eine grundlegende Frage habe ich aber noch: + Ist es überhaupt notwendig, dass man das MP277 als OPC-Server verwendet oder gibt es einfachere Wege um die Daten von WinCC ins Excel zu übertragen? (WinCC und Excel befinden sich auf dem gleichen PC)
+ Zurzeit habe ich SP3. Wenn ich SP5 installieren will, gibt es dazu eine genaue Beschreibung? Und wenn ich auf die Trial-Version von SP5 upgrade, gilt diese dann nur für 30 Tage? Liebe Grüße Roland
|
Folgen Sie uns auf