15.06.2009 13:30 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo, warum rüstest du nicht einfach dein Step7 auf PC B hoch? Wenn du WinCC flexible installierst, dann werden auch die GSD Dateien mit eingerichtet. Hier ist noch ein FAQ zum Thema GSD Datei...es gibt hier 2 verschiedene Arten von GSD Dateien... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29247964 Grüße Manfred |
16.06.2009 09:41 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo nochmal, ( also dein Step 7 aufrüsten würde dich natürlich auch eine Lizenz kosten. Aber hierfür brauchst du nur eine UpgradeLizenz. Alles weitere in diesem FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19100818 ) Mit deinem WinCC V5.2 verstehe ich das nicht ganz. Die V5.2 ist doch eine PCS7 Version und ist quasi ein Budle. An den Softwareeinstellungen ist nichts zu verändern!!! Das hieße dann, du kannst nicht einfach irgendetwas hochrüsten. Bist du dir mit deiner Versionsangabe sicher? Ob das nun mit Step7 v 5.4 freigegeben ist, ist fraglich. Wohl eher nicht.... Übrigends ist WinCC bei V7 SP1 angekommen. Schau nochmal nach, welche Version du hast. Grüße Manfred |
16.06.2009 11:38 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
die .gsd Dateien sind installiert. Aber in Step7 kann ich immernoch keine HMI-Station einfügen. Hab ich nochwas vergessen? |
Folgen Sie uns auf