09.12.2024 13:07 | |
Beigetreten: 26.08.2008 Letzter Bes: 08.04.2025 Beiträge: 316 Bewertung:
|
Hallo, ich hacke noch mal hier Nach. Bei mir hat die Anmeldung mit PIU immer funktioniert, allerdings statt der Email musste ich immer den Anmeldenamen angeben, bei meinen Kollegen genauso. Seit ein Paar Tagen muss man sich aber bei SIOS mit Email anmelden und somit funktioniert die Anmeldung bei PIU nicht mehr. Die Image Dateien manuell zu kopieren ist lästig. ________________ Gesplittet von HMI Panel Image Updater Anmeldung nicht möglich |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 12/11/2024 11:31:50Splitting Vermerk hinzugefügt |
|
10.12.2024 06:07 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 4108 Bewertung:
|
Hi Pikador,
ja, die Ursache für die erneuten Anmeldeprobleme liegt in der Änderung des Anmeldeverhaltens im SiePortal/SIOS. Diese Änderung vom vergangenen Samstag (7.12.) erforderte auch eine Änderung im HMI Panel Image Updater. Dieser geänderte HMI Panel Image Updater in der Version V1.1.0.0 ist seit gestern Nachmittag verfügbar. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.12.2024 06:46 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 4108 Bewertung:
|
Hallo Bunte, da es leider keine Dokumentation der Änderungen im Beitrag gibt, ist nicht ersichtlich, was sich mit V1.1.0.0 geändert hat. Das ist richtig. Aber glaub mir, die Änderung war aus diesem Grund und bei mir ist die Anmeldung seitdem wieder möglich. Um die Ursache deines aktuellen Problems klären zu lassen, solltest Du eine Support-Anfrage stellen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf