03.03.2012 19:50 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Das Programm lief immer nur auf dem Master. Ich hatte eine Funktionsstörung auf der einen Logo vermutet und mich deshalb entschieden, die Geräte umgekehrt zu konfigurieren. Der Netzwerkfehler wanderte mit. Beim Stöbern in den anderen Beiträgen ist mir die Datei "Maste-Slave.Isc" aufgefallen. Darin ist bei den Ethernet-Verbindungen unter "Extras" eine Verbindung als Slave definiert. In den Anleitungen habe ich dazu bisher nichts gelesen und bekomme sie so auch nicht eingerichtet. DateianhangMaster-Slave.zip (165 Downloads) |
03.03.2012 20:34 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Es gibt nur ein Programm auf dem Master, das auch Daten vom Slave ausliest und dort auch Ausgänge schaltet. Wegen des Netzwerkfehlers bin ich über das Ausprobieren noch nicht hinaus. Basis dafür ist angehängte Datei. Die Konfiguration habe ich wie folgt vorgenommen: Master: IP 192.168.178.201, Subnetz 255.255.255.0 Slave: IP 192.168.178.202, Subnetz 255.255.255.0 Beide Geräte laufen über 230 V. Der Slave hat zur Temperaturmessung noch ein Analogmodul. DateianhangTest master-slave.zip (137 Downloads) |
03.03.2012 21:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Bei deinem Anhang hast du die Ethernetverbindung selbst erstellt? Das braucht man nicht. Sollte eigentlich so wie im Anhang aussehen. Du erstellst das Programm für die Master-Logo, nimmst die gewünschten Netzwerkein- oder Ausgänge und gibst diese die IP der Slave-Logo... fertig. Sonst muß im Programm nichts weiter eingestellt werden. Eben nur die Slave-Logo konfigurieren. DateianhangAndroid-Schalter.zip (163 Downloads) |
04.03.2012 13:33 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wie kommst du an die Daten der Slave-Logo wenn keine Kommunikation beider Logo's besteht? |
04.03.2012 14:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Naja, im STOP tut sie ja garnichts, daher sollte sie sich schon im RUN befinden.. auch wenn kein Programm drauf ist. Na denn, dann noch viel Spaß. |
Folgen Sie uns auf