10.04.2012 07:46 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 15.08.2025 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Hallo, im ODK Handbuch sind diverse Beispiele aufgeführt (Kapitel 2.4, 3.4 u. 4.5): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34677186/136000&cspltfrm=0&cssw=22&csbinh=8 Weiterhin gibt es auch fertige AddOns: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34677186/136000&cspltfrm=0&cssw=22&csbinh=8 Grüße avoss |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.04.2012 11:19 | |
Beigetreten: 15.08.2011 Letzter Bes: 26.05.2025 Beiträge: 145 Bewertung:
|
Hallo, C:\Program Files\Siemens\WinAC\ODK\Examples C:\Program Files\Siemens\WinAC\ODK\Help http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20987360 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.04.2012 14:44 | |
Beigetreten: 22.10.2007 Letzter Bes: 13.08.2025 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ist mit "FileServer DLL" die Standardapplikation "WinAC FileServer" gemeint? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/55422031 Dieser Treiber ist - wie die anderen oben erwähnten fertigen WinAC Standardapplikation - nicht im Lieferumfang enthalten. Diese Treiber müssen separat bestellt werden. Bei vielen Treibern ist auf der Support Seite ein Link "Applikation Anfordern" hinterlegt. |
Folgen Sie uns auf