19.12.2005 08:51 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, Betriebsmeldungen werden leider nicht automatisch angezeigt.Somit fällt diese "Funktion" aus. Ich würde eine "Bildanwahl" machen => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21362434 Wenn der Bediener die Taste drückt wird ein Bildwechsel durchgeführt. In diesem Bild steht halt ein entsprechender Text. Der Rücksprung zum "alten/vorherigem" Bild erfolgt dann entweder über eine gewisse Zeit (über die Steuerung) oder aber der Bediener bekommt noch den Hinweis, dass er die Taste "X" drücken soll um wieder in das "alte" Bild" zurück zu springen. |
Folgen Sie uns auf