05.06.2008 11:28 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, für die Protool-Bereichszeiger habe ich mal eine UDT-Sammlung erstellt, siehe Homepage -> Download "UDT für Schnittstellenbereiche". Für diesen Fall wäre die "UDT_SYSTAST3" die richtige (Systemtastatur OP7/17). Ich nehme an dass das beim OP77B mit WinCC flex noch genauso ist. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
10.06.2008 12:19 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, ja, in den Vorlagen kann man die Sondertasten wie ACK-Taste projektieren. Bye |
Folgen Sie uns auf