26.11.2007 13:05 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo Hr. Hupe,Das Ansprechen eines MM420 durch eine SPS ist über USS-Protokoll am einfachsten.Informationen hierzu unter:Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5734889 FAQ: „Lesen und schreiben Parameter über USS“ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26437644 Weitere Möglichkeiten wären Profibus, CAN-Bus, usw. dieses aber nur mit der entsprechenden Optionsbaugruppe. DateianhangÜbersichtsplanMM420.pdf (367 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 26.11.2007 13:05 |
|
26.11.2007 16:38 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo Hr. Hupe, es ist nicht notwendig alle Parameter auszulesen sondern nur die gewünschten/notwendigen, hierzu der FAQ Lesen & Schreiben von Parametern über PROFIBUS http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8894584 weiter FAQ´s zum Thema im selben Cluster. Eine Auflistung der Parameter finden Sie im Listenhandbuch (Parameterliste) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24525275 |
Folgen Sie uns auf