30.05.2010 22:26 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
Hallo, ich besitze ein PG von Siemens....kann ich den MPI/PPI Anschluß direkt mit dem Touchpanel verbindden um mein Projet auf Panle zu übertragen? |
31.05.2010 03:24 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo sps-david sollte kein problem sein und 'ne genaue Anweisung wie es geht gibts im nachfolgenden Link (der auch einen weiteren link enthaelt wo Du rausfinden kannst welche Kabel fuer welche Panels freigegeben sind): Wie kann ein WinCC flexible Projekt über MPI/PROFIBUS auf ein Windows- basiertes Panel übertragen werden? |
Cheers |
|
31.05.2010 08:29 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 30.03.2025 Beiträge: 10239 Bewertung:
|
Hallo, Schauen Sie darauf Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
Wenn Sie "farben"-TP177B haben, ist möglich, Ethernet Verbindung zu verwenden. Hristo Mihalev |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.06.2010 07:27 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo zusammen, hier der FAQ zum Thema Pack&Go: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36305011 Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf