08.09.2006 13:49 | |
Beigetreten: 08.09.2006 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Habe ProTool V6.0 SP3 installiert, und seit 05.09.06 ist es nicht mehr möglich in einem Projekt nach dem über Funktionen Bildanwahl ausgewählt wurde, eine weitere Auswahl zu treffen. Die Software gibt z.b. Pic_1 vor und es ist keine weitere Auswahl mehr möglich obwohl ich mehrere ( 3) Bilder erstellt habe. Habe im Anhang einen Screenshot von ProTool angefügt damit das Problem verständlicher wird. Vielleicht kann mir da jemand bei meinem Problem helfen? Habe die Software auch schon deinstalliert und neu installiert hilft leider auch nichts. Auch das PG hab ich nach Viren gescannt. DateianhangDokument1.zip (299 Downloads) |
08.09.2006 14:10 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, passiert das auch in einem nagelneuen Projekt oder nur in Deinem migrierten Projekt? nemo |
11.09.2006 08:51 | |
Beigetreten: 08.09.2006 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hab jetz ein kleines Projekt reingehängt, glaub aber eher das das Problem lokal auf ner datei bei mir aufm PG ist, aber vielleicht findest du ja irgendwas was ich vergessen hab ein Häckchen irgendwo oder sowas.
DateianhangS7_Pro1.zip (335 Downloads) |
Folgen Sie uns auf