26.07.2023 10:44 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 4108 Bewertung:
|
Hallo Manuel, ich kenne das Problem auch schon, im Moment kann ich Dir nichts weiter empfehlen, als auf Update 1 zurückzugehen, dort tritt das Problem nicht in dieser Art auf. Zusätzlich solltest Du eine Support Anfrage stellen damit Du informiert wirst, wenn es eine Lösung gibt. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.08.2023 10:02 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 4108 Bewertung:
|
Hallo Manuel, Update 2 wurde vom Netz genommen und durch Update 2.1 ersetzt. Damit sollte das Problem mit Time/LTime behoben sein. Ob das Problem mit der Eingabemaske bei den Zeichen "D", "d", "P", "p", "T" oder "t" in der Formatangabe damit behoben ist, kann ich leider nicht sagen. Generell muss ich sagen, dass ich das Update leider noch nicht selbst testen konnte. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.08.2023 16:52 | |
Beigetreten: 30.09.2007 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 78 Bewertung:
|
Servus, hatte ein Problem mit Time_of_day , denke gleiche Ursache. Mit SP2.1 funktioniert es wieder. |
Folgen Sie uns auf