13.04.2022 12:08 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Der SIMATIC CP 1625 ist eine PCIe-Karte für PROFINET IRT-Anwendungen. 6ES7648-2CF10-1AA0 6ES7648-2CF10-1BA0 6ES7195-3AA00-0YA0
Die Windows-Variante des PN-Treibers dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie ist nicht zur Verwendung in realen Automatisierungsanwendungen gedacht (siehe Dokumentation, Quickstart-Dokument, Kapitel 2.1). Der Demo-Betrieb unter Windows ist außerdem nur mit Standard-Ethernet-Schnittstellen möglich (d.h. nicht mit CP 1625) und erlaubt daher auch keinen IRT-Betrieb.
Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf