19.12.2019 14:23 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ich rüste ein Projekt von Step7 auf Tia um und bin momentan auf der Suche nach der GSD Datei für einen S120 Umrichter (6sl3 040-1LA01-0Axx). Der Umrichter ist in einem Step7 Projekt vorhanden, jedoch ist in dem Ordner unter Program Files (x86)\Siemens\Step7\S7DATA\GSD keine GSD Datei für den Umrichter zu finden. Daher kann ich auch keine neue GSD Datei erzeugen über Starter. Auf der Suche wird man des öfteren auf die Profibus GSD Datei geleitet, kann man diese hierfür auch benutzen? Oder kann ich die GSD Version für FW-Version 4.6 benutzen? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? mfg |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/20/2019 06:05:50Link optimiert. |
|
19.12.2019 14:46 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 08.08.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Du brauchst also eine GSDML Datei für den S120. Versuche doch mal, ob Du die GSDML Datei auf die Speicherkarte des S120 kopieren kannst. Hier ist eine Anleitung für den G120X, aber evt. funktioniert das auch mit dem S120 (Hoffentlich war das schon in der FW V4.5 enthalten) Alternativ kannst Du beim S120 die FW hochrüsten: https://support.industry.siemens.com/cs/search?search=s120%20firmware&type=Download&lc=de-WW |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 12/19/2019 14:48:07Zuletzt bearbeitet von: miami am: 12/19/2019 14:48:54 |
|
19.12.2019 14:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 35933 Bewertung:
|
Schau mal hier: |
19.12.2019 14:50 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 08.08.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Laut Überschrift hat er PROFINET |
|
|
Folgen Sie uns auf