26.04.2010 14:45 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo peter(R) also ich wuerde das 110S "Dornroeschen" lieber nicht den "Hallo wach" Kuss geben, aber wenn Dues unbedingt tuen musst solltestDu schon in der Lage sein mit "halbwegs modernen Equipment" online gehen zukoennen (die 100S hat 'ne optionale AS511 Schnittstelle, allerdings mit 25 Pin's). Welches Verbindungskabel Du Dir da mit in the Koffer legen solltest kannst Du in DIESEMFAQ nachlesen. Beachte bitte auch das die AS511 Schnittstelle eine optionale extra Karte ist (lass Dir erst mal ein Bild schicken um sicherzugehen das die Karte auch eingebaut ist) undanbei sind die Links von den Handbuechern (da vergehen die 10 Stunden Flugbeim durchlesen dann auch viel schneller Automatisierungsgerät S5-110S/B Betriebsanleitung Automatisierungsgerät S5-110S/B Programmieranleitung Ich hoffe dies hilft und viel Glueck |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 26.04.2010 15:01Links zu den Handbuechern angehaengt Cheers |
|
27.04.2010 00:11 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo peter(R) einen RS232 zu TTY Programieradapter gibt es schon von Siemens (6ES5734-1BD20) und den sollte man schon haben wenn man kein Siemens PG hat. "Fremdfirmen" haben auch direkte USB to TTY Adapter im Sortiement, am sichersten istaber ein Laptop mit serieller Schnittstelle und das Siemens Kabel (und von USB zu RS232 Konverter ist grundsaetzlich abzuraten). Dummwerweise scheint die 110S AS511 Schnitstelle keine 5V zu liefern die fuer den Betrieb des RS232 zu TTY Programieradapterkabels notwending sind und mehr dazu gibts im folgendenLink: Warum funktioniert mit dem S5-PC Konverter TTY - RS 232 kein Online-Betrieb? Eventiell doch besser sich ein halbwegs neues PG mitzunehmen. Ansonsten faellt mir noch ein, das DIESE PTools hilfreich sein koennten (solltest Du ein 5 1/4 Laufwerk haben und fuer den Fall das die5 1/4 disketten noch lesbar sind). |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf