22.11.2010 09:42 | |
Beiträge: 292 Bewertung:
|
Hallo, klar da fehlte noch etwas.. 6ES5 464 8ME11 an einer ET200U |
22.11.2010 10:04 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 30.05.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Weis nicht, sehr viel weiterhelfen kann ich ich Dir an der Stelle jetzt nicht mehr. Was ich noch an Infos gefunden habe ist ein Handbuch der ET200 U, da ist auch die Analogbaugruppe erwähnt die Du einsetzt Dezentrales Peripheriegerät ET 200U. Weiter weiß ich jetzt, dass die ET200U an eine S7 als Slave angeschlossen werden kann. Steht auch nochmal hier im Thema: S5->S7 Hardware. Und zu den FC's ![]() Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf