11.02.2019 14:52 | |
Beigetreten: 11.12.2018 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
In der Siemens-Broschüre vom27.09.2011elektromechanische Bauteile in Sicherheitsbetrachtungen werden auf Seite 26 Werte für MTTR und MRT angegeben. "Mean Time To Repair" (MTTR) ist die Durchschnittszeit, die benötigt wird, um etwas nach einem Ausfall zu reparieren. Im Beispiel wird für das Schütz ein MTTR von 8760h angegeben. Die Standard-Reparaturzeit der erkannten Fehler einschließlich Diagnosezeit in Stunden liegt bei ca. 78 Stunden. Für ein Schütz in der Architektur 1oo2 würde sich bei einem kleineren Wert für MTTR ein PFD von 3,18e-7 ergeben. Unter welchen Bedingungen wird bei Schützanwendungen in der Architektur 1oo2 ein DC von 99% erreicht und kann der MTTR-Wert auch auf 78h gesenkt werden? Vielen Dank DateianhangLow_Demand_PFD_ermitteln_Seite19-33_elektromechan Komp für Safety Anwendungen 2011-09-27_gon_1.pdf (403 Downloads) |
12.02.2019 13:52 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 07.07.2025 Beiträge: 304 Bewertung:
|
Hallo, Ihre angegebene Broschüre bezieht sich auf die Herstellernorm DIN EN 61508. Diese eignet sich nicht für die Anwenderberechnung. Ich denke Sie möchten ein Schütz je nach Architektur auslegen. Hierfür kann das folgende Beispiel behilflich sein.https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/21064024/de Des Weiteren können die Dokumente, die im Safety Evaluation Tool vorhanden sind, bei der Berechnung behilflich sein. https://www.industry.siemens.com/topics/global/de/safety-integrated/maschinensicherheit/safety-evaluation-tool/seiten/default.aspx Falls Sie sich doch im Rahmen der DIN EN 61508 bewegen müssen, so gibt es im Anhang der Norm verschiedene Beispiele, die die Architektur, den DC-Wert, den MTTF, den MTR sowie verschiedene andere Werte beinhalten (z.B Tabelle B.2) Viele Grüße Das SET-Team |
SE Support |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf