17.10.2023 15:14 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ist es irgendwie möglich ein altes HMI Panel zu Programmieren? Update über ProSave ist nicht möglich Fehler: Das ausgewählte Image ist nicht installierbar. |
19.10.2023 06:21 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 16349 Bewertung:
|
Hallo PV123456789 Du kannst dicherlich ein älteres Image für das KTP700 Basic in TAI V18 einstellen, es muss das Image dann eben auch installiert sein. Schau mal in folgenden FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109746530 hier gibt es im Kapitel 1.2 das Panel Image Paket "V17.x, V16.x, V15.1.x Image-Dateien zur Installation für TIA-Portal V18" Das solltest du installieren. Damit hast du dann alle Images für die gängigen letzten Versionen und für alle Panels in dein V18 integriert. (V17 kann man als neuestes Image auswählen, da die Panels seit V17 nicht mehr weiterentwickelt werden) Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf