25.08.2021 15:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Wir möchten bei der Auswahl eines Anschlusskabel zur Verbindung einer S7-200 mit einem PC einige Informationen mitteilen. In der Siemens Industry Mall kann das entsprechende Kabel mit der Bestell. Nr. 6ES7901-3DB30-0XA0 noch ausgewählt werden. Es ist ein USB/PPI-Kabel MM MULTIMASTER und hat keine Freeport Unterstützung. Hierzu kurze Erläuterungen: Freeport Kommunikation bezeichnet eine ASCII- Kommunikation. Diese wurde zum Beispiel zwischen einer S7-200 und einem seriellen Gerät (Modem) verwendet. Auch gab es Panels, bei denen zum Transfer der Projektierung ein RS232/PPI Kabel mit Freeport Unterstützung benötigt wurde. Das PPI ( Pont To Point Interface) der S7-200 lässt sich auf Multi Master umstellen, um die S7-200 an einem Netzwerk mit mehreren Teilnehmen (z.B. Bediengeräten) zu betreiben. Wie sind in STEP 7-Micro/WIN die netzbezogenen Parameter für den Multi-Master Betrieb einzustellen? Freigegebene Betriebssysteme zur Programmierung der S7-200 mit der Programmiersoftware STEP7 MicroWIN sind im Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik aufgeführt. Weitere Informationen zum Anschlusskabel sind im Handbuch der S7-200 zu finden Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf