02.02.2012 12:59 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Guten Tag Ich habe folgendes Problem. Ich habe den Sil 2 Nachweis für den Sitrans P DSIII Transmitter. Mit folgenden Angaben -> Siehe Anhang "Prüfbescheinigung Sitrans P DSIII" Seite 5 Safety Related Characteristics. In dieser Tüv Prüfbescheinigung sind allerdings nicht alle Werte vorhanden die ich für das Safety Evaluation Tool benötige. Ich muss den Transmitter über die Hersteller Direkteingabe eingeben da ich ihn über die Bestellnummer nicht eingeben kann und hierfür fehlen mir die enstprechenden Angaben wie z.B. MTFB Werte usw. Kann mir jemand sagen wie ich es schaffe den Transmitter im Safety Evaluation Tool richtig einzpflegen? Mfg Soeldner DateianhangPrüfbescheinigung Sitrans P DSIII.pdf (246 Downloads) |
06.02.2012 15:05 | |
Beigetreten: 21.06.2010 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo Soeldner, Es gibt sicher Tools die nach IEC 61511 berechnen. Einfach mal imNetz stöbern.Ein Tool ist ja nicht zwangläufig notwendig - wenn auch einfacher. Ein weiter Weg ist:Blockschaltbild erstellen und es von Hand über die PFDWerte errechnen. Die Formel findest du in der Norm. Werte für die CPU und die AIsolltest du bei Siemens finden. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27832836 Für SitransP hast du Ihn schon. D.h. Der PFD muss nur noch für die Schütze bestimmt werden und dann der gesamte PFD (Sensor-Logik-Aktor) bestimmt werden. Wie genau da muss ich passen (zu lange her). Gruß James |
09.03.2012 11:53 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 07.07.2025 Beiträge: 304 Bewertung:
|
Hallo Soeldner, siehe hierzu auch unsere Antwort in Lambda D MfG SET-Team |
SE Support |
|
Folgen Sie uns auf