26.10.2007 08:19 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 5911 Bewertung: (809)
|
Hallo Schleusenwärter, es gibtdas Add-on Programm FP-Viewerfür Microsoft Visio, mit dem die Visiopläne mit den Werten aus einem Parameterupload aktualisiert werden. Ebenso kann man im Visioplan die Werte ändern und in eine Parameterdatei speichern. Die Verschaltungslogik ergibt sich so allerdings nicht. Dieses Programm können wir zusenden. Für den Einsatz des Programms FP-Viewer sind einige Mindesvoraussetzungen einzuhalten, ohne die ein Betrieb der Software nicht möglich ist:
Die andere Möglichkeit ist DriveES Graphic, welches die Verschaltung der Parameter grafisch mittels CFC ermöglich, hiermit kann man auch rücklesen, die verwendeten freien Bausteine werden dabei in einer Liste dargestellt, müssen dann jedoch manuell in den Plan eingefügt werden, die Verschaltung wird dann dargestellt. Dieses Programm ist allerdings nicht als Demoversion erhältlich und benötigt als Voraussetzung Simatic Step 7, CFC und DriveES Basic. |
With best regards, |
|
01.11.2007 20:12 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, erst mal danke für die Antwort. Ich hätte gern, dass Sie mir das Proramm "FP-Viewerfür Microsoft Visio" zusenden. mfG Schleusenwärter |
03.12.2007 19:02 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo,danke für die Unterstützeung von Ihrer Seite - das war ganz grosse Klasse!!!! |
Folgen Sie uns auf