10.01.2020 12:19 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe im Internet dieses White Paper über IPv6 in der Automatisierungstechnik gefunden. Nun wird in dem Dokument der CP1543-1 erwähnt, der IPv6 tauglich ist. Damit man via IPv6 darauf zugreifen kann, gibt es von Siemens einen OPC Server, oder die Variante via fetch/write. Die Doku ist von 2013 und vielleicht hat sich ja bei Siemens bzgl.. IPv6 mittlerweile was getan? Also ich stelle mir vor, der Terminalbus, ist ein Ethernet und es wird in diesem Subnetz, ausschließlich das Protokoll IPv6 verwendet. Das AS ist eine 1500er mit besagtem CP1543-1 für den Anschluss an das IPv6 - Netz. Die 1500er CPU spannt über die PN- Onboard Schnittstelle einen Feldbus auf. Könnte ich denn nun als Prozessvisualisierung, in diesem IPv6 Netz, auch WinCC V7.5 nutzen und über die S7-Protokoll Suite, auf die Prozessvariablen der 1500er CPU zugreifen? Wäre es möglich, ohne das man IPv4 nutzt? Geht das mit WinCC - Advanced, oder Professional? Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 01/10/2020 12:21:14 |
|
Folgen Sie uns auf