31.08.2016 06:04 | |
Beigetreten: 26.09.2008 Letzter Bes: 10.05.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo, Schau dir mal Seite 23 "Lade- u. Transferoperationen" an. Gruß Norbert Dateianhang6ES5_997-7LA11.pdf (429 Downloads) |
31.08.2016 07:58 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (1) |
...okey, dann muss ich indirektes Laden in direktes Laden umwandeln..;-) ?? |
Zuletzt bearbeitet von: BTBF am: 31.08.2016 10:59:47 |
|
27.09.2016 07:14 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 3024 Bewertung: (1054) |
Hallo BTBF die S5-S7 Konvertierung mach aus dem einfachen S5 "B" (Bearbeite) Befehl eine ziemlich umstaendliche befehlskette beim uebersetzen und fuegt unter anderem grundsaetzlich die STW Absicherung und Wiederherstellung vor und nach dem "SLW 4" ein. Der Grund dafuer is das ein SLW 4 gebraucht wird um den richtigen S7 Pointer zu erzeugen (S5 brauchte das nicht). SLW 4 hat aber leider Einfluss auf bits im STW. Um auf der sicheren Seite zu irren fuegt die S5-S7 Konvertierung deswegen die STW Absicherung und Wiederherstellung ein (die man in 99.999% aller Faelle nicht braucht und deswegen loeschen kann). |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf