15.02.2024 15:02 | |
Beigetreten: 06.09.2011 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo In einem kleinen Serienprojekt habe ich immer wieder Schwierigkeiten mit den IP-Einstellungen des V90 bei der Erst-Inbetriebnahme. Die Einstellungen gehen dabei immer wieder verloren oder setzen sich zurück auf einen Wert, welcher im Ursprungsprojekt verwendet wurde, aber vor dem Laden überall im Projekt eigentlich angepasst wurde. Es sieht so aus, als ob TIA intern hier irgendwie einen Bug hat und auf veraltete Informationen beim Laden zugreift. Infos zum Projekt: Eingesetzte Hardware: -) 1512SP-F (v2.9.3) -) TP900C (v17.0.0.5) -) V90 (v1.5.1) -) G120C (v4.7+SP13) Eingesetzte Software: -) TIA Portal V18 + Update 3 -) StartDrive V18 + SP 1 -) Safety V18 Anbei im Anhang der Ablauf bei der Inbetriebnahme mit Screenshots. Bitte um Überprüfung, ob das so her richtig wäre oder ob ich irgendwo einen Fehler mache. Danke mfg Wolfgang DateianhangV90-Problem.zip (103 Downloads) |
Folgen Sie uns auf