02.05.2022 13:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 1699 Bewertung:
|
Manche Messgeräte, wie zum Beispiel das SENTRON PAC5200 können zusätzlich zu den "Basic" Energiedaten, erweiterte Messdaten aufnehmen. Diese beinhalten Daten, welche meist die Qualität der Energieversorgung betreffen. Sie werden mithilfe von der Energy Suite im Laufe der Generierung im dazugehörigen Datenbaustein hinzugefügt. Das Energy Meter kann diese Messdaten nicht sammeln, weswegen die Energy Suite diese Variable nicht hinzufügt. Die automatische Erstellung der Visualisierung mit SiVArc versucht die Dynamisierungen trotz fehlender Variable zu verbinden. Aus diesem Grund müssen bei einigen Messgeräten, die nicht vorhandenen erweiterten Daten aus der Dynamisierung entfernt werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf