29.07.2024 07:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung: (139)
|
Die Wiedergabe von Ton- oder Videosignalen kann im Umfeld einer HMI-Stationen, z.B. zur Bereitstellung von Videoanleitungen oder für die akustische Ausgabe von Prozesszuständen, eine sinnvolle Ergänzung sein. Nachfolgend werden Lösungen zur Realisierung der o.g. Medienwiedergaben auf einer WinCC RT Advanced Station vorgestellt. 1. Wiedergabe von Videostreams (IP-Kamera) zur Liveüberwachung einer Anlage Die Einbindung von Livebildern, welche von Netzwerkkameras (IP-Kameras) bereitgestellt werden, kann bei WinCC Advanced unmittelbar durch Einbindung des Objekts „Kamera-Anzeige“ in ein Bild erfolgen. Ausführliche Hinweise zu unterstützten Netzwerkkameras sowie deren empfohlene Einstellungen, siehe: Anleitung "Kamera-Anzeige" 2. Alternative Wiedergabe eines Videostreams mit dem Control „HTML-Browser“ Insofern die eingesetzte Kamera die Anforderungen für das unter Punkt 1 angegebenen Control: „Kamera-Anzeige“ nicht erfüllt, könnte der Kamera-Livestream auch über das Control „HTML-Browser“ zur Anzeige gebracht werden. Voraussetzung ist, dass das Livebild der Kamera als HTML-Stream vorliegt. Außerdem ist hierbei zu beachten, dass je nach Kameramodell zusätzliche Bedienschritte und Einstellungen beim Aufruf der Kamera-URL, z.B. Konfiguration bzw. Navigation im Webinterface der Kamera, erfordern können. Allgemeine Hinweise zu den Eigenschaften der Panel Browser, siehe: Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der am Markt befindlichen Kameramodelle sollte dies individuell getestet werden und somit kann an dieser Stelle keine generelle Anleitung einer Einrichtung bzw. eine Zusage auf Kompatibilitätseignung beliebiger IP-Kameras erfolgen. Wir empfehlen bei der Darstellung von Kamera-Livestreams das unter Punkt 1 vorgeschlagene Objekt „Kamera-Anzeige“ mit den dort freigegeben Kameras der Lösung via „HTML-Browser“ vorzuziehen. Bild 1: Integration des Controls „HTML-Browser“ und Hinweis zu URL-Parametrierung 3. Wiedergabe eines Audiostreams (Sound-Datei) Die Wiedergabe von Sound-Dateien ist auf WinCC RT Advanced Stationen grundsätzlich möglich. Ausführliche Anleitung, siehe: 4. Wiedergabe einer Videodatei mit einer externen Mediaplayer-Applikation Die Wiedergabe von Videodateien lässt sich durch die Systemfunktion: „Starte Programm“ mit dem Aufruf eines beliebigen Mediaplayers realisieren. Mögliche Sicherheitslücke bei einem externen Programmaufruf Bitte beachten, dass durch diese Funktion die Mediaplayer-Applikation außerhalb der Runtime von WinCC RT Advanced gestartet wird, wodurch der Bediener möglicherweise einen unerwünschten Zugriff auf die Taskleiste und die Betriebssystemfunktionen von Windows erhält. Bild 2: Einstellungen zum Aufruf einer externen Mediaplayer-Applikation 5. Wiedergabe einer Videodatei direkt integriert in ein HMI-Bild Alternativ zu Lösung 3 können Videodateien auch direkt innerhalb eines HMI-Bildes angezeigt werden. Hierzu ist es erforderlich, dass auf dem System der Windows Media Player installiert ist. Der Windows Media Player kann als ActiveX-Control unter der Taskcard „Eigene Controls“, dem WinCC Advanced ES im TIA Portal bereit gestellt werden. Nachfolgend werden die erforderlichen Parametrierschritte und Einstellungen zu dieser Lösung aufgeführt. Bild 3: Hinzufügen eines neuen Objektes unter „Eigene Controls“ Bild 4: Selektion des Windows Media Player im Reiter „ActiveX-Controls“ Bild 5: Der Windows Media Player erscheint jetzt unter „Eigene Controls“ Bild 6: Einbindung des Windows Media Players via Drag and Drop auf der HMI Bildfläche Bild 7: Durch Selektion des Controls im Bild erreicht am über die rechte Maustaste die Eigenschaftsseiten Bild 8: Zuordnung der Datei bzw. des Dateipfades und spezifische Einstellungen zur Darstellung der Videoanzeige Bild 9: Ergebnis und Darstellung der Videowiedergabe nach erfolgreicher Parametrierung Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf