12.07.2022 13:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
Ein PLC-übergeifender Gleichlauf beschreibt den Prozess, bei dem die Leitwerte einer Hauptachse über die Grenzen von Steuerungen hinweg übertragen werden und dadurch Folgeachsen in einer oder mehreren S7-1500T´s durch das Technologieobjekt Leitachsstellvertreter aufsynchronisiert werden können. Im folgenden FAQ wird genau beschrieben, welche Eigenschaften und Vorteile der PLC-übergeifende Gleichlauf bietet und wie dieser Schritt für Schritt im TIA Portal projektiert und programmiert werden kann: Falls Interesse am Thema Motion Control mit der S7-1500/T besteht, ist folgendes Dokument sehr empfehlenswert: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf