13.07.2012 10:35 | |
Beigetreten: 26.01.2011 Letzter Bes: 12.11.2024 Beiträge: 243 Bewertung:
|
Hi, was ist den bei dir bei "PG/PC Schnittstelle einstellen" eingestellt? |
18.07.2012 22:55 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 11.07.2025 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Ich kann zwar aus Deiner Beschreibung nicht wirklich klar erkennen wo genau hier das Problem evt. noch liegt. Hast Du Probleme mit den entsprechenden Editoren (VAT, HW-Konfig) Online zu gehen? Oder geht es nur darum dass der Slave nicht funktioniert? Also die Online-Funktionen haben mit dem Chipsatz nichts zu tun. Für den Betrieb eines Profinet-I/O Netztes jedoch sehr wohl. Meines Wissens nach muss die Netzwerkkarte (IE-Allgemein) dafür auch im IF-Schacht projektiert werden. Im Projekt wirst Du das noch problemlos tun können. Wenn Du das aber auch im Koko deines Notebooks tun möchtest dann musst Du dann auch eine der vorhandenen Netzwerkkarten hierfür zuweisen. Und da liegt dann das Problem: Es werden im Zuweisungs-Dialog nur Karten angeboten die unterstützt werden. Wenn so wie in meinem Screenshot im rot markierten bereich keine Netzwerkkarte(n) zu sehen ist (hier FieldPG M2) dann hat dein Notebook keine Profinet-I/O fähige Karte. Kannst Du auch alles nochmal hier nachlesen. I
Ja, das Field PG M3 hat eine Karte (von zwei) die Profinet-I/O unterstützt. Wenn gewünscht stelle ich auch gern noch mal einen Screenshot vom M3 ein. Profibus-DP wird auch schon vom Field PG M2 unterstützt (siehe Screenshot). Gruß, mark |
Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 18.07.2012 22:59"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf