18.01.2006 10:55 | |
Beigetreten: 18.01.2006 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, wir setzen gerade zum ersten mal die WinCC Option Dat@Monitor ein. Ich habe alles installiert, einiges funktioniert auch schon, aber einige Funktionen des Dat@View funktionieren gar nicht, z.B. Alarm in Tabelle anzeigen, und andere dauern sehr lange bis die Daten angezeigt werden, z.B. Variablendaten in Diagramm anzeigen. Hat schon jemend Erfahrung mit dem Packet gemacht ? Im Support ist leider wenig zu dem Thema zu finden. Mit freundlichen Grüßen RonOro |
19.01.2006 15:15 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo RonOro, das sieht mir nach einem Installationsproblem aus. Das Verhalten kenne ich, wenn nach der Installation von WinCC und SQL-SW z.B. der PC-Name geändert und dann Dat@monitor installiert wird. => ich würde den Rechner neu installieren (incl. Löschen der Reg-keys: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/189025, der Beitrag müsste auch für WinCC gelten). Bis die Tage, Nemo |
Folgen Sie uns auf