15.05.2023 07:13 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 16349 Bewertung:
|
Hallo horst wenn du dem Browser nutzt, dann wird ein Java Plugin verwendet und das basiert dann immer auf der JAVA Version die du auf dem System gerade installiert hast. Hier kann es immer mal wieder je nach Kombination (Java/Image Version) Probleme geben. Auch ist diese Lösung nur mit dem Inernet Explorer freigegeben. Ich würde dir raten lieber den SmartClient zu verwenden (gibt es als App für Mobile Devices oder als kleines Programm): Das Tool ist auf den DVDs enthalten oder kann hier heruntergeladen werden: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109482434 Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 05/15/2023 07:14:15If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf