17.08.2023 11:28 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 15.07.2025 Beiträge: 54 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich wollte in WinCC Unified V18 ein Klick auf Menü Button in Audit Trail übernehmen mit elektronischer Signatur oder einfache Erfassung in Audit Trail.
Hier im Thema wird erläutert wie man HMI Variablen Audit projektiert, was mir bereits bekannt. In TIA V16 konnte man unter Bildobjekt Eigenschaften->Ereignisse->Klick die Erfasse Benutzeraktion verwenden und festlegen wie es in Audit übernehmen muss: Quittierung, e-Signatur etc. Jetzt bei WinCC Unified einzige was ich unter Menü zu Audit finde ArchiviereElektronischeAufzeichnung. Unter Bestätigungstyp habe ich "2" (Digitale Signatur) eingetragen und wenn ich im Browser online simuliere und auf Button Knopf drücke taucht kein Fenster mit e-Signatur Eingabe. DateianhangScreenshots.zip (163 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/17/2023 12:23:38Screenshot vom geschlossenen Thema ergänzt. |
|
21.08.2023 11:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Das Auslösen von Audit-Meldungen durch die Bedienung einer Schaltfläche kann über die Systemfunktion ArchiviereEleketronischeAufzeichnung projektiert werden. Einige der Parameter sind optional, andere wiederum verpflichtend. So ist es notwendig, den Namen des veränderten Parameters zu definieren, sowie die Kategorie. In folgendem Screenshot sind die Auswirkungen zu sehen: Sofern diese Parameter unverschaltet bleiben, wird keine Meldung angelegt werden können. Die Tests wurden mit V18 Update 2 SR1 der PC Runtime/Simulation durchgeführt. Hinweis Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.08.2023 08:50 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 15.07.2025 Beiträge: 54 Bewertung:
|
Besten Dank für Antwort! Ich habe die Einstellungen mit altem und neuem Wert 0 zu 1 wie in Ihrem Screenshot übernommen. Ich möchte beim Wechsel von Bild 1 zu Bild 2 ein Audit Trail Eintrag mit e-Signatur projektieren, damit Benutzer beim Wechsel zu Bild 2 vorher mit Unterschrift das bestätigt. Als Bestätigungstyp habe ich "2" (digitale e-Signatur) bei der Funktion ArchiviereEleketronischeAufzeichnung eingestellt. Ich habe ein neue Rolle Audit mit e-Signatur angelegt und dem Benutzer "User" unter Benutzereinstellungen diese Rolle Audit zugeordnet. In Simulation beim Drücken auf Button erscheint kein Popup Fenster "WinCC UNified Runtime- Audit Bestätigung" wie im Video unter folgendem Beitrag - Wie funktioniert Audit mit WinCC Unified V18 Update 1 und wie kann Audit projektiert werden? |
Folgen Sie uns auf