09.06.2017 14:40 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 18.08.2025 Beiträge: 652 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, wir haben eine etwas ältere Anlage im Einsatz, bei der eine WinLC RTX auf einem Panel PC 477B mit Win XP läuft. Seit einiger Zeit geht die CPU sporadisch in Stop. Warum ist mir schleierhaft. Da die WinLC RTX abgekündigt ist, kostet der Support bei Siemens. Ich hänge mal das Ereignisprotokoll an, vielleicht hat jemand eine Idee. Aktuell habe ich am Anfang des OB1 ein BEA einprogrammiert, um zu sehen, ob das Programm den Stop verursacht. Gruß Scott DateianhangEventLog090617.txt (385 Downloads) |
Folgen Sie uns auf