(0)| 18.01.2019 08:00 | |
|
Beigetreten: 04.07.2018 Letzter Bes: 03.02.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo werte Community, ich habe ein Problem mit dem HSC Counter besser gesagt mit dem "CTRL_HSC_0_DB". Ich verwende die CPU 1212C AC/DC/Rly. Kurz gesagt mein Zähler will nicht zählen. Wenn ich das Bit CV setze wird die Home Position übernommen, in meinem Bsp der Wert 150. Der Geber ist ein Magnetstreifen mit AB Spur, und egal was ich versuche der Zähler zählt in keine Richtung. Meine Vorgehensweise: 1.HSC1 unter Eigenschaften aktivieren, die Standardeingäge habe ich auf I0.0 für A und I0.1 für B belassen. DIe Anfangsadresse für den HSC ist ebenfalls Standard auf 1000. 2.Weiters habe ich die Filterzeiten der Eingänge reduziert auf 0.4 µs. 3.Der Baustein gibt bei Status: 0 aus -> kein Fehler, aber er zählt einfach nicht, wie gesagt wenn ich beim anfänglichem Zählwert eine Zahl >0 eingebe oder CV "Homeposition" setze wird der Wert übernommen. Was habe ich vergessen? Vielen Dank für Eure Hilfe. Mfg EW-TEC ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.01.2019 08:29:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 18.01.2019 10:12 | |
|
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 19.01.2026 Beiträge: 402 Bewertung:
|
Hallo, schon die Diskussionen zum Thema im englischsprachigen Forum gesehen...? Vielleicht ist ja die Lösung dabei... S7-1200 CTRL_HSC_EXT Frequency Help / Sample HSC not working |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf