15.05.2025 12:26 | |
Beigetreten: 27.12.2015 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Moin, Ich habe die Bildstruktur wie auf dieser Seite: In “ScreenWindowHeader/ScreenHeader” rufe ich per Tap auf eine Grafik ein Popup auf, der Script-Code ist wie folgt:
In dem Popup möchte ich nun eine Grafik haben, mit welcher ich per Tap den Inhalt von "ScreenWindowsContent_1" durch "ScreenContent_2" ersetzen möchte.
Leider wird der Inhalt nicht geändert, hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Edit2/Lösung: Dementsprechend ist folgendes die Lösung:
Die Fehlermeldung via Try&Catch ist: |
Zuletzt bearbeitet von: bergedorf am: 05/15/2025 15:35:30Weitere Angaben Zuletzt bearbeitet von: bergedorf am: 05/16/2025 18:30:58Lösung gefunden |
|
Folgen Sie uns auf