21.09.2011 10:13 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Hallo Kostas, vielleicht suchst du sowas... DateianhangAnalog_proportional_V1.zip (138 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
21.09.2011 11:11 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Du findest hier eine Schaltungssammlung von Betel in der es mehrere Downloads gibt. Unter anderem findet man da auch eine Excel-Tabelle zur Berechnung von Gain und Offset, da deine gewünschten Werte eintragen und es wird dir dein zu verwendenter Gain und Offset angezeigt. KLASSE SACHE!! Hier jetzt eine angepasste Version nach deinen Wünschen. DateianhangAnalog_proportional_V2.zip (119 Downloads) |
21.09.2011 18:16 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, sorry, auch die letzte Version (Analog_proportional_V2.lsc) arbeitet nicht korrekt (sondern nur 1 x beim Ansteigen von T). Außerdem habt ihr leider nicht meine Hinweise zur Skaierung von PT-Sensoren an der LOGO bei Verwendung eines AM2PT- bzw. AM2RTD-Modules berücksichtigt!? ![]() ![]() Im Anhang habe ich euch eine die Aufgabenstellung korrekt lösende Version beigestellt,die zudem auch noch mit der best möglichen Auflösung für die Temperaturanzeige und Ausgangsspannung arbeitet... Wird jedoch ein anderer Messwandler mit 0..10V Ausgang eingesetzt ist natürlich die Eingangsskalierung zu ändern... MfG Betel DateianhangDEMO_Analog_proportional_V3.zip (131 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
27.10.2011 08:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Schau dir mal die Blöcke "B004 min" und "B005 max" an Dort kannst du dir die Werte einstellen |
Folgen Sie uns auf