20.09.2011 23:33 | |
Beiträge: 74 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, ich weis wirklich nicht wie ich das anstellen soll. Kopfzerbrechen macht mir die Wert Ich habe eine Differenz zwischen 80 und 87 von 7°C Der Ausgang soll jedoch 5V bei 80°C betragen und 10V bei 87°C das ist eine differenz von 5V Ich muss also irgendwie den Eingang oder den Ausgang intern mit 10 Multiplizieren. Oder ich denke jetzt zu kompliziert! DateianhangAnalog.zip (120 Downloads) |
21.09.2011 07:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin. Du mußt deine Aufgabe etwas genauer beschreiben. Soll z.B. jeweils ein fester Wert von 5V und von 10V ausgegeben werden, oder soll er von 5V auf die 10V "hochfahren" und dann wieder runter? Sollen die 5V bei dem Temperaturbereich 80° bis 87° ausgegeben werden und sobald es über die 87° geht dann die 10V? Was soll passieren, wenn die Temperatur über die 87° steigt und höher? Im Anhang mal ein Ansatz für dich, ganz einfach gehalten. Dateianhang80_bis_87_Grad.zip (143 Downloads) |
21.09.2011 09:08 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 5697 Bewertung:
|
Hallo, Nicht ganz stufenlos, aber vieleicht was du braucht. Grus, Marcjan DateianhangAnalog1.zip (150 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 21.09.2011 09:12Problem solved? |
|
21.09.2011 09:28 | |
Beiträge: 74 Bewertung:
|
Hallo Marcjan, Gruß Kostas |
21.09.2011 09:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Doch, dies geht auch. Schau dir mal den PI-Regler an, da kannst du dann ohne MUX arbeiten. |
21.09.2011 09:43 | |
Beiträge: 74 Bewertung:
|
Mit dem PI-Reglerhabe ich auch schon versuche gestartet. Danke für den Hinweis. Der PI-Regler ist also die Lösung. Schaue ich mir genauer an. |
21.09.2011 10:00 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 5697 Bewertung:
|
Hallo, Mit die PI oder mit ein bischen regnen. Beispielim anhang. Grus, Marcjan Dateianhanganalog2.zip (167 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 21.09.2011 10:12Schaltung etwas geandert Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 21.09.2011 10:01Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf