14.10.2024 11:57 | |
Beigetreten: 21.02.2017 Letzter Bes: 27.01.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, Das Einstellen das die Acknowledgement und No Acknowledgement Meldungen archiviert werden ist eingestellt, nur leider wenn man in das Meldearchiv schaut wurde nur eine leere Zeile geschrieben. Alle anderen Meldungen zu archivieren und funktioniert einwandfrei nur bei Acknowledgement ist eine Zeile geschrieben aber leider leer? Hat wer ne Idee? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 10/14/2024 12:16:09Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Sepp90 am: 10/14/2024 12:22:16 |
|
16.10.2024 08:25 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 16438 Bewertung:
|
Hallo Sepp90 was hast du denn bei Archivierungssprache eingestellt? Ansonsen wenn es Programalarm Meldungen sind könne auch was mit den Texten nicht OK sein. deaktiviere mal zum Testen die Automatische Aktualisierung der PLC Meldungen: dann werden beim Übersetzen alle Texte mit ins Projekt generiert (ansonsen kommen die nur zur Laufzeit), das hilft manchmal. Ansonsen mal den IM Ordner löschen und testen obs dann besser ist: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109778709 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf