07.12.2023 16:18 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 2626 Bewertung:
|
Auch bei der neuen Version LSC 8.4 kennt Siemens wohl nicht den Unterschied zwischen Funktionen und Anleitungen. Wer schon meine Anpassung für die älteren LSC-Versionen genutzt hat, kann sich hier die neue Version herunterladen und austauschen. Wer diese zum ersten mal durchführen will, liest bitte in meinem letzten Thema dazu nach. Natürlich gilt auch hier: Vorher eineSicherungskopie anfertigen !! Gruß Ella_68 Edit: Ich habe noch ein paar kleine Korrekturen in den Menubezeichnungen vorgenommen, so daß das Gesamtbild ein wenig stimmiger ist. DateianhangLSC 8.4 - Language_de_DE.zip (194 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/09/2023 12:16:31Datei angepasst Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/09/2023 18:28:48Menuanpassung |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.12.2023 18:49 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 24.08.2025 Beiträge: 804 Bewertung:
|
Die Liste wird aber auch im Englischen nicht wie im Manual mit Functions betitelt, sondern mit Instructions (würde ich als Anweisungen übersetzen). |
07.12.2023 19:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
"Die Liste wird aber auch im Englischen nicht wie im Manual mit Functions betitelt, sondern mit Instructions (würde ich als Anweisungen übersetzen)." Ich auch ... |
09.12.2023 12:18 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 2626 Bewertung:
|
Datei angepasst. "Batch-Download" in "Batch-Übertragung" geändert. |
Folgen Sie uns auf