23.03.2016 10:33 | |
Beigetreten: 24.09.2014 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Schönen guten Tag,
Ich würde gerne mit
dem FB3 einen String auf verschiedene Maschinedaten schreiben z.B. MD10716. Den neuen Wert für das MD habe ich als String in einem DB erstellt. In dem oben gezeigten STRUCT habe ich dann den Wert der laenge auf DEZ 10 ergänzt. Danach hab ich dem FB3 mit den nötigen Informationen versorgt Und erhalte einen Fehler CODE W#16#0003 In der Doku steht dazu die folgende Information: negative Quittung, Auftrag nicht ausführbar interner Fehler, evtl. Abhilfe: - Auftrag überprüfen Hat hier noch jemand
eine Idee, was ich falsch gemacht habe? BlueDog
Ich habe jetzt mal
ausprobiert den String New_Value durch ein Array aus CHAR zu ersetzen. Dabei
bekomme ich dann den Fehler CODE W#16#0104. Die Doku sagt dazu: |
Zuletzt bearbeitet von: BlueDog am: 23.03.2016 13:31:59 |
|
31.03.2016 12:35 | |
Beigetreten: 29.07.2011 Letzter Bes: 27.05.2025 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo, nur so mal ins blaue geraten, schon mal mit der Länge = 2 probiert? MfG |
Folgen Sie uns auf