09.02.2016 12:11 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 16409 Bewertung:
|
Hi PASE Ich habe da ne IDEE Du kannst folgenden FAQ so verwenden
Wie können Sie mit einem Skript feststellen, ob ein
Speicherlaufwerk mit Wechselmedien (USB-Stick, SD-/MMC-Karte) auf einem
HMI-Gerät schreibbereit ist? um ein Systemspezifisches Laufwerk oder einen Ordner abzufragen. z.B: exisitiert c:\Windows , dann ist es mit sicherheit ein PC System. Hat das noch nicht probiert aber theoretisch ist das zumindest ein Ansatz Anders sehe ich auch schwarz, da du keine Systemvariablen hast oder ähnliches wo du das automatisch ausgelesen bekommst. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf