17.03.2009 09:59 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Flose das war einfach. Die Anweinungen bei IF und ELSE mussen in geschweiften Klammern stehen. Danach gibt es keine Fehler und Warnungen. Die Funktion sollte auch passen, hab ich aber nicht getestet. Gruß cumulus P.s. war wohl zu langsam... |
Zuletzt bearbeitet von: cumulus am: 17.03.2009 10:00Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
17.03.2009 10:02 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Danke :) |
17.03.2009 10:18 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hast du dann eventuell eine Idee wie ich das dann Vergleichen kann? |
17.03.2009 10:25 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Was möchtest Du vergleichen? |
17.03.2009 10:27 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
ich möchte den wert meiner Binärvariable "Benutzebild" vergleichen. Benutzebild ist eine interne WinCC Variable. |
17.03.2009 10:42 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Ok probier ich aus danke 0xBITBENDING |
Folgen Sie uns auf