17.03.2009 13:06 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
nicht so wirklich. aber vielleicht kannst du ja die erstellten DB's überschreiben. dann hast du eine begrenzte anzahl an DB's, die du selber festlegen kannst. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
17.03.2009 13:30 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, versuchs doch mal mit dem SFC23 (DEL_DB) Siemens-Hilfe: Mit der SFC 23 "DEL_DB" (delete data block) löschen Sie einen im Arbeitsspeicher und gegebenenfalls im Ladespeicher der CPU liegenden Datenbaustein. Der zu löschende DB darf weder in der aktuellen noch in einer niederprioren Ablaufebene aufgeschlagen sein. D. h., er darf weder in einem der beiden DB-Register noch im B-Stack eingetragen sein. Bei Aufruf der SFC 23 startet die CPU sonst den OB121. Wenn der OB121 nicht vorhanden ist, wechselt die CPU in STOP; bei S7-300 (Ausnahme: CPU 318) erfolgt das Löschen des DB ohne Aufruf des OB121. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
17.03.2009 14:31 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Thomas, ich habs grad getestet und bei mir gings. Haste nen Fehlercode? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf