21.03.2023 21:15 | |
Beigetreten: 19.12.2018 Letzter Bes: 07.08.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, kann es sein das ich da in der Zwischenzeit was getan hat? Ich habe das Modul 6ED1055-5MC08-0BA1 einmal gefunden. Kann es damit generell funktionieren? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/23/2023 06:30:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.03.2023 06:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 35940 Bewertung:
|
Habe ich doch geschrieben. Du kannst es als Gateway zwischen dem Modbus-RTU Gerät und der LOGO! nutzen. Ergo: Schau dir mal dies Anwendungsbeispiel an: LOGO! CIM - Modbus RTU Kommunikation mit SINAMICS V20 |
22.03.2023 06:12 | |
Beigetreten: 19.12.2018 Letzter Bes: 07.08.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Jo, wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen. |
Folgen Sie uns auf