04.12.2016 14:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Hier mal ein einfaches Beispiel mit den 3 Möglichkeiten.
DateianhangVerschiedene_Sollwertvorgabemöglichkeiten_(0BA7).zip (90 Downloads) |
04.12.2016 15:01 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Danke für das Angebot. Sehr gern: Solltemperatur ist 21 °C. Schrittweite wäre 0.5 K oder 1 K völlig ausreichend, je nachdem, was Dir schneller geht. |
04.12.2016 15:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Mit Bereich meine ich, in welchen Bereich du den Sollwert verstellen willst. Z.B. 15°C - 30°C. |
04.12.2016 15:38 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ach so: 15-28 °C |
04.12.2016 15:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Die Sollwertverstellung ist jetzt begrenzt auf den Bereich von 15,0 °C bis 28,0 °C und kann in 0,1°C-Schritten verstellt werden.
DateianhangGebläsekonvektor_Sollwert.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04.12.2016 15:55:59Anhang vergessen. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.12.2016 16:09 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hervorragend, ich danke Dir! Hilft sehr. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf