13.07.2023 18:54 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Guten Abend, Die alte Einsatz-Software läuft heute noch Einwandfrei bei uns, doch nun müssen wir leider den Einsatz-PC langsam ersetzen durch eine browserbasierende Software. Da die Feuerwehrhallen-Ansteuerung nach wie vor über die Logo funktioniert, wollte ich mal vorsichtig anfragen, ob man ggf. den Code auch so umändern könnte, dass ich das ganze ggf. auch von einem Raspberry pi 4 ausführen könnte. (alter Thread ==> https://support.industry.siemens.com/forum/de/de/posts/logo-per-netzwerk-starten/182610/?page=0&pageSize=10 ) (der alte Windows PC muss leider aus altersschwäche weichen und durch einen Raspberry pi ersetzt werden). Ich hab leider viel zu wenig Erfahrung mit der Logo 8, daher bin ich auf Hilfe angewiesen. Es würde mit auch schon ein http Aufruf reichen (damit ich den Merker X starten/setzen könnte). Ist das überhaupt noch zeitgemäß oder gibt es inzwischen andere Lösungen um die Logo 8 von Raspberry pi aus in "Alarmfall" zu versetzen? Vielen Dank für eure Antwort! (P.S., meinen "alten" Account gibt es leider nicht mehr) Gruß Peter ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7866638 am: 07/13/2023 18:54:59Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/14/2023 09:04:57Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7866638 am: 07/14/2023 12:08:26 |
|
Folgen Sie uns auf