14.11.2018 10:20 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 6039 Bewertung:
|
Hallo BeiDrehzahlachsenundRundachsenwird bei der Programmierung an der Funktion ’_enableTorqueLimiting’ immer ein Drehmoment in Nm, kNm oder MNm vorgeben. Wenn beim Funktionsaufruf am Funktionsparameter ’torqueLimitUnit’ die Einstellung TORQUE angegeben ist, bezieht sich das angegebene Moment auf den Motor. Die Getriebeübersetzung wird nicht berücksichtigt. Wenn am Funktionsparameter die Einstellung DEFAULT_UNIT gewählt wird, bezieht sich das Moment auf die Lastseite und die Getriebeübersetzung wird berücksichtigt. Die Umrechnungsformel Moment (Rundachse)/Kraft (Linearachse) sowie weitere Infos sind im Anhang Momentenreduzierung.PDF aufgelistet. DateianhangMomentenreduzierung.pdf (336 Downloads) |
With best regards, |
|
14.11.2018 14:11 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 24.10.2024 Beiträge: 263 Bewertung:
|
Hier der 2. Screenshot |
Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
21.12.2018 08:26 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 24.10.2024 Beiträge: 263 Bewertung:
|
Hier die -diesen Eintrag abschließende- Lösung, falls wer noch das Problem hat: Aufrufe in den screenshots im Zip. Der ST Part mit der nötigen Mathematik, der in der PBackground aufgerufen werden muss kommt hier: (* WriteTorqueValues Dateianhangals FB im FB aufgerufenes MCC.zip (292 Downloads) |
Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf