31.10.2024 09:17 | |
Beigetreten: 14.04.2022 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich habe die Logosoft 8.4 Folgendes Problem habe ich. Ich kann ein Netzwerkbefehl von ein Logo 8 zur Logo 8.4 programmieren Die Hardware reagiert. Die Netzwerkverbindung wird in der Logosoftware als durchgängige Linie dargestellt. Bei einem Netzwerkbefehl zu den einer Logos kann ich programmieren. Kann alles aufspielen, keine Fehlermeldung. Die Logo geht online. Kein Fehlermeldung. In der Simulation funktioniert der Austausch, aber Online bekomme ich keine Verbindung zwischen den Steuerungen. Woran kann dies liegen, was muss ich beachten? Im Anhang ein Screenshot. Vielen herzlichen Dank im voraus. Max DateianhangLOGO.pdf (101 Downloads) |
31.10.2024 09:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Kannst du mal dein Netzwerkprojekt als ZIP-Datei hochladen? |
31.10.2024 12:41 | |
Beigetreten: 14.04.2022 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich habe Dir im Anhang die Datei. Wie Dein Vorschlag habe ich 192.168. 0. 0 versucht, da kam die Meldung "Ungültige Kombination von IP-Adresse und Subnetzmaske bzw. "Die eingegebene IP-Adresse muss sich von der Adresse anderer Geräte und von Gateway-Adressen unterscheiden" Im Anhang habe ich Dir das Netzwerkprojekt. Grüße Max DateianhangNetzwerk_Außenbeleuchtung_Garage_V1.0.zip (89 Downloads) |
Folgen Sie uns auf