13.08.2008 20:10 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung: (308) |
Hallo, In der 95U-Reihe hat sich meherere Varianten gegeben. - 95U-DP Slave ( - 8MD01, ...) Diese Variante ist im HWConfig zu finden im Profibus Katalog ==> Simatic) und kann an Profibus DP angeschlossen werden. - 95U-FDL (- 8MB02, ...) Es gibt sogar ein Beispiel wie mann einen 95U-FDL mit einem PC und OPC an Profibus anbindet. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16705498 Es hat sich auch ein CP541 gegeben der die Moeglichkeit geschaffen hat um 100U Geraete ueber die PG Anschlussauf SINECL2 zu bringen. Ist heute typgestrichen. Auf Ethernet ist mir nichts bekannt. |
Best regards |
|
Folgen Sie uns auf