16.06.2016 21:45 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo,
- 1 mal Logo Power - 1 mal Logo8 12/24 RCE - 1 mal AM2 - 2 mal PT100 Tempfühler - 1 mal 24 Volt 50 Watt Netzteil - 1 mal Netzteil für UV Lampe - 4 mal Siemens Sicherungsautomat 220 Volt überwacht - 1 mal Pool Pumpe 220 Volt - 1 mal Standfilter Steinbach -1 mal Sonnenkollektor -1 mal Pool 10 qm -1 mal elektro. Umschaltventil hight = Heizung an / low = Heizung aus -1 mal Wahlschalter 3 Schaltstellungen -2 mal Siemens Schütze für Pumpe und Eletromotorisches Ventil -1 mal Signalleucht mit 3 verschiedenen LED -1 mal Schaltschrank Rital -1 mal Taster Wartungsreset I4 PT100 Fühler1 (AI1) geht auf den Sandfilter und misst dort die Pooltemperatur PT100 Fühler2 (AI2) geht zum Kollecktor und mit dort die Temperatur Der Wahlschalter schaltet zwischen Automatik (I2) und Handbetrieb (I1) her. Mittelstellung I1 und I2 = 0 bedeutet Anlage aus! I3 ist mit den Sicherungen 220 Vverbunden - Fällt hier eine ab geht die Signalleute Rot Q3 blickend an. Q1 = die Pumpe Q4 = das Umschaltventil Heizung an/aus. Ventil stellt sich selber zurück, ist Q2 = 1 ist wird der Sonnenkollektor durchströmt. Q3 = die Störungs LED Q2 = die Wartungs LED Die Steuerung hat jetzt einen Analogkomerator der bei einer Differenz zwischen AI1 / AI2 schaltet. Bei einem Delta von 4 Grad zwischen WT und Pool läuf die Pumpe mit Heizung los. Wird das Delta wieder 0, stopt die Pumpe. Bei 30 Grad Pooltemp. wird die Heizung für Q4 abgeschaltet. Handbetrieb wird für Rückspülen und Reinigung benutzt bei Handbetrieb schaltet die Heizung (Q4) aus und die Pumpe an. Die Pumpe wird bei schalten von Automaltikbetrieb / Handbetrieb immer mit 18 sec. verzögert geschaltet, diese Zeit braucht das Umschaltventil zum schalten. Timer B010 schalte Nachts die Pumpe sowei Heizventil aus. Nachtruhe Betriebstundenzähler B007 schaltet nach 40 min. laufzeit Pumpe ein Signal LED (Q2) das die Wartung fällig ist Betriebstundnzähler B012 warnt das die Wartung in 5 Std. Fällig ist. Wartung kann mit Taster I4 Resetet werden. Betriebstundenzähler B025 überwacht die Pumpen Tageslaufzeit. Ist die laufzeit am Tag der Pumpe weniger als 2 Std. gibt es ab 20:00 Abends eine Zwangsreinigung ohne Heizung des Pools. Der 2. Analogkomperator dient zur Drahtbrucherkenntung PT 100 Elemente Meine Frage jetzt am die Experten: 1. Meine Schaltung ist extrem aufwendig geworden und daher unübersichtlich geworden. Gibt es eine Möglichkeit die Schaltung leichter und übersichtlicher zu machen? RS Glied oder ähnliches? 2. Wollte ich an die Logo noch ein TDE Modul anschliessen. Kennt jemand eine gute Bezugsquelle oder hat evtl. jemand eine TDE herum liegen die er nicht mehr braucht? Danke Dateianhangpool.zip (176 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Trumpf3030 am: 16.06.2016 22:26:55Zuletzt bearbeitet von: Trumpf3030 am: 16.06.2016 22:32:01Zuletzt bearbeitet von: Trumpf3030 am: 16.06.2016 23:33:21Zuletzt bearbeitet von: Trumpf3030 am: 17.06.2016 08:56:09 |
|
17.06.2016 06:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35917 Bewertung:
|
Unübersichtlich ist schon allein durch die Anordnung, z.B. Linien überdecken sich oder laufen quer durch Blöcke und Texte. Das macht die Schaltung sehr lesbar. Bei groben Darüberschauen ist mir aufgefallen, dass du NOT-Blöcke einsetzt, wo keine benötigt werden oder Meldetexte mit Merkern abschließt. Statt der Merker würde ich an deiner Stelle offene Klemmen zum Abschließen der Meldetextblöcke verwenden. DateianhangÄnderungsvorschlag.pdf (136 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.06.2016 08:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35917 Bewertung:
|
Du brauchst dich nicht entschuldigen... Man kann mehrere Seiten pro Diagramm anlegen, sowohl horizontal als auch vertikal. Siehe angehangenes Video. DateianhangSeiten.wmv (105 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.06.2016 10:40 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
So jetzt habe ich das etwas verbessert. 2 verwaiste Und Verknüpfungen habe ich ebenfalls durch das Aufräumen der Schaltung gefunden. Haben Ihr noch mehr Anregungen was ich besser machen kann? DateianhangPoolSteuerung1xxx.zip (116 Downloads) |
18.06.2016 21:09 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
So habe noch zwei Fehler gefunden hier das ProgrammDateianhangPoolSteuerung1xxx.zip (105 Downloads) |
19.06.2016 09:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35917 Bewertung:
|
Ich habe mir mal die Zeit genommen und habe das Programm mal "aufgeräumt". Einige unnötige Blöcke habe ich entfernt, ebenso Doppelverknüpfungen. Bei der Einschaltung der Pumpe bin ich der Meinung, dass auch hier noch Einsparpotential besteht. Das habe ich aber nicht angefasst, weil ich nicht weiß, mit welchen Gedanken du an die Aufgabe gegangen bist. Oder ob du nur einfach den Überblick verloren hast..... DateianhangPoolSteuerung1xxx_V2.zip (130 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf